延迟按钮

生成用于执行方法的事件。包含 MouseLongPress 事件。

事件

使用以下按钮事件触发方法:
事件
在运行时执行以下操作时生成
MouseLongPress 事件
单击或触按对象
延迟
属性中指定的时间。
MouseClick 事件
单击或触按对象,然后释放对象。
MouseDown 事件
单击或触按对象。
MouseUp 事件
释放对象的单击或触按。

示例

默认延迟按钮
边框为灰色且背景为浅色的矩形按钮,标记为“延迟按钮”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal