配置按钮

添加按钮,绑定按钮事件,并配置按钮外观。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击包含该按钮的节点,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
    。
    例如,在
    MainWindow (type)
    下添加按钮。
  2. (可选)在
    项目视图
    中,将光标悬停在按钮上,选择
    编辑图标
    ,然后输入按钮的新名称。
  3. (可选)在
    属性
    中,调整按钮外观:
    • 外观
      。调整按钮可见性、状态、不透明度、旋转、背景颜色和样式。
      小贴士: 要查看和应用按钮样式,请参见应用按钮样式。
    • 大小和布局
      。调整项目中按钮的大小和位置。
    • 文本和字体
      。输入要在按钮中显示的文本并调整文本样式。
    • 图像
      。在按钮内包含一个图标,并决定图标相对于按钮文本的放置位置。
      小贴士: 选择
      浏览
      ,然后选择
      导入文件图标
      导入文件
      以将图像添加到项目中或选择项目中的现有图像。设置
      图像位置
      以使图像与按钮文本对齐。
  4. 在
    事件
    中,在特定事件和要执行的方法之间创建动态链接。
    有关可用事件的更多信息,请参见按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal