创建 ODBC 数据库

创建一个数据库对象,用于从 SQL 服务器或 MySQL 服务器获取数据。
先决条件
要从
Windows®
设备连接到 ODBC 数据库,请执行以下操作:
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    数据存储
    ,然后选择
    ODBC 数据库
    。
  2. 在
    属性
    的
    DBMS 类型
    中,选择数据库服务器的类型。
  3. 在
    属性
    中,填写:
    • 配置
      :
      • DBMS 类型
        。
        SQL Server
        或
        MySQL
        。
      • (可选)
        DSN
        (数据源名称)。仅适用于
        Windows
        设备。
        重要提示:
        如果指定,DSN 会自动提供 ODBC 连接属性。
        无法通过手动填写
        服务器
        、
        TCP 端口
        、
        数据库
        、
        用户名
        和
        密码
        字段来覆盖 DSN 属性。
      • 服务器
        。数据库服务器的 IP 地址或主机名。
      • TCP 端口
        。数据库服务器的 TCP 端口。
        小贴士: 对于 SQL 服务器,默认值 0 解析为 1433;对于 MySQL 服务器,则解析为 3306。
      • 数据库
        。数据库服务器中的数据库名称。
        小贴士: 如果在 ODBC 连接器中指定了数据库名称,则可以选择是否提供数据库名称。
      • 用户名
        。可以访问数据库的用户的名称。
      • 密码
        。可以访问数据库的用户的密码。
    • 存储并转发
      :
      小贴士: “存储并转发”可存储数据,以防存储连接暂时丢失。请参见存储并转发。
      • 存储转发已启用
        。启用或禁用存储转发功能。
      • 存储转发缓冲区最大大小
        。缓冲区中的最大元素数,可设置为 1 到 100000。元素是数据库表中的一个条目(行)。
      • 存储转发缓冲区覆盖
        。如果设置为
        真
        ,在达到缓冲区上限时将使用新数据覆盖最旧的条目。如果设置为
        假
        ,在达到缓冲区上限时将忽略新数据。
        小贴士: 以下诊断只读属性可用:

          存储转发缓冲区使用情况
          。显示缓冲区中当前使用的元素数。

          存储转发缓冲区溢出
          。假 - 表示当前正在处理即将到来的数据。真 - 表示缓冲区已满,将忽略当前即将到来的数据。

(可选)配置数据库结构。请参见配置数据库表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal