显示数据库表数据
可以通过将数据库表拖到
数据网格
对象中来显示数据库表中存储的数据。先决条件
- 显示数据库表数据
- 在项目视图中,右键单击一个节点,然后选择。例如,右键单击MainWindow (type)。
- 双击数据网格对象以在编辑器中将其打开。
- 在项目视图中,选择数据库对象。
- 在属性中,将数据库表拖到编辑器中的数据网格对象中。数据网格对象显示数据库表中存储的数据。
- (可选)要在运行时显示实时更新的数据,请调用数据网格对象的更新方法。小贴士: 可以将更新方法与按钮对象的MouseClick 事件相关联。
提供反馈