将数据库表导出到 CSV 文件

可以使用通用表导出器脚本将表的内容导出到 CSV 文件。
  1. 将数据库表导出到 CSV 文件
  2. 在工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    ,然后搜索
    Generic Table Exporter
    。
  3. 从
    库
    中,将
    组件
    下的
    通用表导出器
    拖到
    项目视图
    中的
    NetLogic
    上。
  4. 在
    属性
    中,填写:
    • CSVPath
      。要将报警历史记录导出到的 CSV 文件的路径。
    • FieldDelimiter
      。用于分隔行值的字符。
    • 表
      。数据库表。
    • 查询
      。用于筛选数据的 SQL 查询。有关更多信息,请参见使用案例。
    • WrapFields
      。
  5. 将
    GenericTableExporter
    的
    导出
    方法与事件相关联。
    例如,将
    导出
    方法与按钮的
    MouseClick 事件
    相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal