搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
表达式计算器字面量
表达式计算器字面量包括布尔、整数、小数、十六进制数、文本字符串和日期时间格式。
布尔。
整数。
小数,其中的小数分隔符必须为点。
带有前缀
0x
的十六进制数。
文本,例如由双引号分隔的字符串。
小贴士:
重复两次的双引号 (
""
) 被解释为转义序列。
日期和时间。例如,
2017-06-28T15:26:06.0790910
。
表达式计算器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal