开发具有对象相对寻址的面板

开发具有对象相对寻址的面板类型,更便于创建面板实例。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
RelativeAddressing.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal