创建 MotorPanel 类型

创建具有别名和节点指针的 MotorPanel 类型,更便于创建 MotorPanel 实例。
  1. 添加并配置面板类型:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      MotorPanel
    3. 属性
      的顶部选择
      Add
      并选择
      别名
    4. 将光标悬停在
      别名1
      上,选择
      Edit
      并输入
      MotorAlias
    5. MotorAlias
      下面,在
      类别
      ProjectName
      模型
      类型
      Motor (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    6. 属性
      的顶部,依次选择
      Add
      节点指针
    7. 将光标悬停在
      节点指针1
      上,选择
      Edit
      并输入
      MotorExt
    8. MotorExt
      值中,创建指向
      {MotorAlias}../{0}_Ext@NodeId
      的格式化动态链接,并以
      {MotorAlias}@BrowseName
      作为占位符值。
      复杂动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    9. MotorExt
      下面,在
      类别
      ProjectName
      模型
      类型
      Motor_Ext (type)
      之间创建动态链接。
  2. 添加和配置面板标签:
    1. 添加四个标签,方法是右键单击
      MotorPanel (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 对这些标签重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,然后选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • NameLabel
      • SpeedLabel
      • AccelerationLabel
      • PowerLabel
    3. 项目视图
      中,选择
      NameLabel
      ,然后在
      属性
      中,在
      文本
      别名
      {MotorAlias}
      Motor
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 选择
      SpeedLabel
      ,然后在
      属性
      中,在
      文本
      别名
      {MotorAlias}
      Motor
      Speed
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    5. 选择
      AccelerationLabel
      ,然后在
      属性
      中,在
      文本
      ../../MotorExt/Acceleration
      之间创建动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    6. 选择
      PowerLabel
      ,然后在
      属性
      中,在
      文本
      ../../MotorExt/Power
      之间创建动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal