创建电机对象

创建电机对象以使用示例数据填充面板实例。
  1. 创建电机类型:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      对象
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      Edit
      并输入
      Motor
    3. 属性
      的顶部,通过选择
      Add
      变量
      添加变量。
    4. 对变量进行重命名,方法是将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Speed
    5. 类型视图
      中,双击
      模型
    6. 项目视图
      中,将
      Motor
      拖到
      类型视图
      中的
      类型
      文件夹中。
    项目视图
    中,将出现
    Motor (type)
    MotorInstance
  2. 创建电机实例:
    1. 项目视图
      中,将光标悬停在
      MotorInstance
      上,选择
      Edit
      并输入
      Motor1
    2. 右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      类型
      Motor
      项目视图
      中,将出现
      Motor2
    3. 对于每个电机实例,在
      属性
      中,设置任何
      Speed
      值。
  3. 创建 Motor_Ext 类型:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      对象
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      Edit
      并输入
      Motor_Ext
    3. 属性
      的顶部,通过选择
      Add
      变量
      添加两个变量。
    4. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • Acceleration
      • Power
    5. 项目视图
      中,将
      Motor_Ext
      拖到
      类型视图
      中的
      类型
      文件夹中。
    项目视图
    中,将出现
    Motor_Ext (type)
    Motor_ExtInstance
  4. 创建 Motor_Ext 实例:
    1. 项目视图
      中,将光标悬停在
      Motor_ExtInstance
      上,选择
      Edit
      并输入
      Motor1_Ext
    2. 右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      类型
      Motor_Ext
    3. 项目视图
      中,将光标悬停在
      Motor_Ext1
      上,选择
      Edit
      并输入
      Motor2_Ext
    4. 对于每个 Motor_Ext 实例,在
      属性
      中,设置任何
      Acceleration
      Power
      值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal