创建项目

项目包含构成
FactoryTalk Optix 应用程序
的元素。用户可以创建本地项目,也可以从远程位置创建项目。
  1. 在主工具栏中,选择
    项目
    起始页将打开。
  2. 选择
    新建
  3. 要创建本地项目,请选择项目类型: 
    • 默认
      。在
      项目视图
      中创建具有所配置的全部类别和一个主窗口的项目。
    • OptixPanel
      。在
      项目视图
      中创建具有所配置的全部类别和一个主窗口的项目,该项目中还要包含:
      • 带有预配置
        FT Remote Access
        小组件的
        系统
        对象,用于请求对 FactoryTalk Remote Access 服务器的访问以及 FactoryTalk Remote Access 应用程序的协助。
      • 包含
        网络设置
        设备设置
        日期和时间
        以及
        加载应用程序
        小组件的
        SettingsWidgets
        文件夹。
      • 一个主窗口,用于显示并允许您在运行时导航默认小组件,并将您自己的内容放置在窗口的主页上。
      • 小组件的自动语言切换功能。
      • 已启用的虚拟键盘
    要创建不含默认内容的空白项目,请在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中选择
    高级模式
    ,然后重新启动
    FactoryTalk Optix Studio
    ,以在“开始”页面上选择
    空白
    。请参见设置选项
  4. 名称
    中,键入项目的名称。
  5. 位置
    中,键入或浏览到项目的路径。
    默认位置是 C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects。 
  6. (可选)选择
    使用版本控制
    启用版本控制后,可以将项目状态备份到本地存储库,并将本地更改推送到远程存储库。
    小贴士: 要使用版本控制,FactoryTalk Optix 项目名称和存储库名称必须匹配。名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
  7. (可选)选择
    加密机密信息
    以对项目密码、具有数据类型
    Password
    的自定义对象和表示项目信息模型的
    YAML
    文件进行加密。
    要启用
    加密机密信息
    选项,请登录到
    FactoryTalk Hub
    。有关更多信息,请参见项目机密信息加密
  8. 创建项目时,请在
    设置主窗口大小
    下指定主窗口的宽度和高度:
    • 选择
      自定义大小
      ,然后为新的自定义窗口大小输入新的
      宽度
      高度
      。自定义窗口的默认大小为 400 x 400 像素。
    • 选择预配置窗口大小。
    • 如果要创建 OptixPanel 项目,请选择
      OptixPanel
      大小。
  9. 选择
    创建
  10. (可选)要从远程位置创建项目,请在页面顶部的项目配置下选择
    远程
    ,然后填写:
    1. 远程 URL
      。输入由系统管理员提供的远程存储库的 URL,以指定要打开的远程项目。
    2. 位置
      。输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。
    3. 选择
      打开
      如果已登录
      FactoryTalk Optix
      ,则不必知道
      远程 URL
      位置
      创建新项目
      会自动显示所有可通过 GitHub 帐户访问的潜在存储库,以及您可以打开的所有远程项目。
      正在从远程打开项目
      将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
新项目将打开。如果有一个现有项目已经处于打开状态,则该项目将在
FactoryTalk Optix
的新实例中打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈