创建 MotorPanel 实例

实例化 MotorPanel 类型并创建所需的动态链接。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    MotorPanel
    两次。
    MainWindow (type)
    下面,将出现
    MotorPanel1
    MotorPanel2
  2. 选择
    MotorPanel1
    ,然后在
    属性
    中,在
    MotorAlias
    ProjectName
    模型
    Motor1
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. 选择
    MotorPanel2
    ,然后在
    属性
    中,在
    MotorAlias
    ProjectName
    模型
    Motor2
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
根据
MotorAlias
值,将自动设置
MotorExt
值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal