搜索
FactoryTalk Optix 帮助
开发颜色编码报警配置板
创建多语言界面,界面可显示颜色编码的报警,且用户可在界面对这些报警进行确认和证实。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
ColorCodedAlarmGrid.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建报警
。
创建严重性颜色转换器
。
创建报警网格
。
开发报警网格 NetLogic
配置报警网格列
。
创建用于控制报警的按钮
。
创建报警触发器
。
配置本地化字典
。
排列界面元素。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
“报警”教程
创建报警
创建严重性颜色转换器
创建报警网格
开发报警网格 NetLogic
配置报警网格列
创建用于控制报警的按钮
创建报警触发器
配置本地化字典
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal