创建报警网格

创建报警网格,网格可显示颜色编码的可选择报警事件。
小贴士: 可以使用预先配置的报警网格,而无需从头开始创建。有关更多信息,请选择
模板库
,然后选择
Widgets
报警网格
  1. 创建报警网格和控件面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      AlarmGridPanel
  2. 创建和配置报警数据网格:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      AlarmGridPanel
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      数据网格
    2. 将光标悬停在数据网格上,选择
      Edit
      并输入
      AlarmsGrid
    3. 属性
      中,在
      模型
      属性和
      保留的报警
      本地化的报警
      en-US
      @NodeId
      之间创建动态链接。
      小贴士: 可以从对话框底部的
      属性
      下拉菜单中选择
      @Attribute
      值。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 展开
      模型
      ,并在
      ItemKind
      类型
      EventTypes
      BaseEventTypes
      ConditionType
      AcknowledgeableConditionType
      AlarmConditionType
      之间创建动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    5. 排序顺序
      设置为
      降序
  3. 创建四个报警网格文本列:
    1. 选择
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      文本列
    2. 对这些列进行重命名,方法是将光标悬停在每列上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • TimestampColumn
      • NameColumn
      • SourceVariableColumn
      • MessageColumn
      • SeverityColumn
  4. 创建三个报警网格图像列:
    1. 选择
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      文本列
    2. 对这些列进行重命名,方法是将光标悬停在某一列上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • ActiveColumn
      • AcknowledgedColumn
      • ConfirmedColumn
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal