创建用于控制报警的按钮

创建用于对选定报警或所有报警进行确认和证实的按钮。
  1. 创建用于对所有报警进行确认的按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      AlarmGridPanel
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      AcknowledgeAllButton
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Acknowledge All
    4. 事件窗格
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      命令
      报警命令
      全部确认
  2. 创建用于证实所有报警的按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      AlarmGridPanel
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      ConfirmAllButton
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Confirm All
    4. 事件窗格
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      命令
      报警命令
      全部证实
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal