创建报警

创建数字量报警对象和布尔变量。
  1. 创建输入变量:
    1. 项目视图
      中,创建两个变量,方法是右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      变量
    2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • ErrorAlarmVariable
      • WarningAlarmVariable
    3. 选择
      ErrorAlarmVariable
      ,在
      属性
      中选择
      Int32
      ,然后选择
      Boolean
    4. 选择
      WarningAlarmVariable
      ,在
      属性
      中选择
      Int32
      ,然后选择
      Boolean
  2. 创建报警:
    1. 项目视图
      中,创建两个报警,方法是右键单击
      报警
      ,然后选择
      新建
      数字量报警
    2. 对这些报警进行重命名,方法是将光标悬停在每个报警上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • ErrorAlarm
      • WarningAlarm
  3. 配置 ErrorAlarm:
    1. 项目视图
      中,选择
      ErrorAlarm
    2. 属性
      中,在
      输入变量
      ProjectName
      模型
      ErrorAlarmVariable
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 消息
      设置为
      Serious system malfunction
  4. 配置 WarningAlarm:
    1. 项目视图
      中,选择
      ErrorAlarm
    2. 属性
      中,在
      输入变量
      属性和
      ProjectName
      模型
      WarningAlarmVariable
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 消息
      属性值设置为
      A module was not initialized correctly
    4. 严重性
      属性值设置为
      2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal