快速启动项目

开发、编译和运行示例 HMI
FactoryTalk Optix 应用程序
以演示
FactoryTalk Optix Studio
的各种不同功能。
小贴士:
  • 测试应用程序,方法是选择
    运行
    ,在开发计算机上使用客户端仿真器来运行项目。
  • 通过按
    S
    或从工具栏中选择
    保存
    来定期保存所做的更改。
  • 可下载、提取和打开完成的项目以调查其组件和设置:QuickStart.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 配置并标记主窗口:
    包含自定义标题和徽标的空白主窗口
  3. 配置面板和基于选项卡的导航:
    带空白面板的导航面板
  4. 配置动态图形对象:
    带动态图形对象的 Page1 面板
  5. 配置变量并添加温度控件:
    带动态图形对象和温度控件的 Page1 面板
  6. 配置报警:
    带活动报警网格的 Page2 面板
    带报警事件历史记录的 Page3 面板
  7. 配置配方:
    带配方编辑器的 Page4 面板
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal