搜索
FactoryTalk Optix 帮助
配置报警网格
添加用于实时显示报警状态的表。
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Alarm Grid
。
在
组件
下面,将
报警网格
拖到
项目视图
中的
Page2 (type)
上。
报警网格1
将显示在
Page2 (type)
下面。
选择
关闭
。
在
项目视图
中,选择
报警网格1
。
在
属性
中,将
水平对齐
设置为
拉伸
。
对象将在运行时根据容器调整其宽度。
Page2 中的报警网格1
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal