保存并提交更改

保存进度并将更改提交到本地版本控制存储库。
  1. 在工具栏中,选择
    保存并提交
  2. 如果需要,在提示中选择
    打开 FactoryTalk Optix Studio 选项
    以配置用户名和电子邮件。
    需要提供用户名和电子邮件才能将更改提交到存储库。
  3. 输入有意义的提交消息。
    例如,输入
    Configured quick start project
  4. 选择
    确定
要查看提交历史记录并将项目还原到某次提交,请选择
查看历史记录
提交历史记录
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal