添加图形对象

将开关、数字调整框和 LED 对象添加到应用程序的 Page1。
  1. 项目视图
    中,双击
    Page1 (type)
    将在编辑器的一个单独选项卡中显示空白的 Page1。
  2. 右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    开关
  3. 右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    数字调整框
  4. 右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    LED
  5. 在编辑器中,根据您的偏好排列对象。
排列后的图形对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal