配置用于模拟报警的开关

配置用于模拟 Motor1 报警的开关。
  1. 项目视图
    中,双击
    Page2 (type)
  2. 右键单击
    Page2 (type)
    并选择
    新建
    基本控件
    开关
  3. 属性
    中,在
    活动
    Motor1Alarm
    变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  4. 在编辑器中,根据您的偏好排列
    开关1
Page2 底部用于模拟报警的开关
在运行时,切换开关以触发报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal