线性仪表

设置和/或显示可能值范围内的整数值
BrowseName
LinearGauge
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
Value
所显示的值,可以由用户更改
最小值
MinValue
Y 轴上显示的最小值
最大值
MaxValue
Y 轴上显示的最大值
主要刻度计数
MajorTickCount
主要刻度线标志的数量
次要刻度计数
MinorTickCount
次要刻度线标志的数量
标签可见
LabelVisible
显示/隐藏刻度值
可编辑
Editable
直接在图表中启用/禁用值的更改
刻度边距
ScalePadding
刻度和 UI 控件之间的距离
值变化行为
ValueChangeBehaviour
用户在文本框中写入时更新文本的模式。键入结束时:用户在物理或虚拟键盘上按下 Enter 后更新值 (按 Esc 或在对象外单击,先前的文本将还原);键入时:实时更新正在写入的内容
刻度位置
ScalePosition
刻度相对于滑块的位置
方向
Orientation
对象的水平或垂直方向
工具提示
Tooltip
显示/隐藏选择点上方的值
图像路径
ImagePath
设置代替线性仪表栏显示的图像
填充颜色
FillColor
线性仪表栏的填充颜色
着色模式
ColorizationMode
设置将选定颜色应用于图像时使用的着色模式
仪表样式
GaugeStyle
仪表的样式
工具提示样式
ToolTipStyle
工具提示的样式
警示区
WarningZones
用特定颜色显示的值的范围
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

事件

修改后的值
BrowseName
用户更改控件的值时触发的事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal