值变化行为
用户在文本框中写入时更新文本的模式。键入结束时:用户在物理或虚拟键盘上按下 Enter 后更新值 (按 Esc 或在对象外单击,先前的文本将还原);键入时:实时更新正在写入的内容
- BrowseName
- ValueChangeBehaviour
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 编辑完成时值更改 | 用户在物理或虚拟键盘上按下 Enter 后更新值。按 Esc 或选择对象外的任何区域,会将字段文本还原为其原始值 |
1 | 编辑时值更改 | 值在被修改的同时进行更新 |
提供反馈