图像
显示图像
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
动态颜色 | DynamicColor | (仅适用于 SVG 格式) 按照着色模式中指定的方式,用选定的颜色 (RGB) 替换图像的颜色。忽略颜色的 α 通道。没有指定颜色并且未继承颜色的 SVG 元素显示为黑色 | |
事件
提供反馈
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
动态颜色 | DynamicColor | (仅适用于 SVG 格式) 按照着色模式中指定的方式,用选定的颜色 (RGB) 替换图像的颜色。忽略颜色的 α 通道。没有指定颜色并且未继承颜色的 SVG 元素显示为黑色 | |