组合框

下拉选择,其元素从项目节点的模型或一个或多个数据库表中获得
BrowseName
ComboBox
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
文本
Text
(仅当模式=可编辑时) 写入/选定元素的文本。可用于创建定制的逻辑 (例如,创建新节点)
模型
Model
对从中获取数据的信息模型或数据库的引用
选定值
SelectedValue
在运行时选择元素时,在所选值的路径中设置的属性值
选定条目
SelectedItem
在运行时初始化对象时选择的元素 (如果为空,则说明在初始化时没有选择元素)。初始化后,此属性显示对应于选定元素的节点 (从项目节点获取数据时,对属性的访问是读取和写入;从数据库获取数据时,对属性的访问是只读)
UI 选定条目
UISelectedItem
返回在运行时选择的列表的元素
UI 选定值
UISelectedValue
在运行时选择的元素的属性值
允许取消选择
AllowDeselection
允许从列表中取消选择元素 (无选定条目)
显示值路径
DisplayValuePath
数据库表的节点或列的属性/特性,其值将显示在列表中。当此属性为空时,如果模型是基于节点的,则显示节点的 BrowseName;如果模型是基于数据库的,则显示每行第一个单元格的值,但进一步筛选值的查询除外
选定值路径
SelectedValuePath
在运行时选择的元素的属性,用来为选定的值对象赋值
查询
Query
用于筛选关注数据的标准 SQL 查询。您可以使用它来筛选数据库中的数据,以及筛选从基于节点的模型中获得的数据。对于基于节点的模型,SELECT * FROM Model 部分是必需的,后跟用于指示搜索条件的 WHERE 子句,例如,SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
模式
Mode
元素的选择模式。普通:通过单击进行选择;普通文本搜索:通过单击或完全键入现有元素进行选择;可编辑:通过单击或完全键入现有或新元素进行选择
字体系列
FontFamily
字体系列
字体粗细
FontWeight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
字体大小
文本颜色
TextColor
要显示的文本的颜色
排序顺序
SortOrder
元素的默认排序顺序: 升序或降序
排序依据
OrderBy
节点或表列的特性/属性,用于对元素进行排序。通常设置为从中获取元素的相同属性/特性或列
输入框样式
InputBoxStyle
输入控件的样式
数据列表样式
DataListStyle
数据列表的样式
滚动条样式
ScrollBarStyle
滚动条的样式
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

刷新
BrowseName
Refresh
刷新所显示的数据

事件

用户选择已更改
用户更改控件的当前值或状态时触发的事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal