字体粗细
渲染文本时字体的粗细
- BrowseName
- FontWeightEnum
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
100 | 瘦体 | 指定 OpenType 规范中值为 100 的字体粗细 |
200 | 超细 | 指定 OpenType 规范中值为 200 的字体粗细 |
300 | 细体 | 指定 OpenType 规范中值为 300 的字体粗细 |
400 | 常规 | 指定 OpenType 规范中值为 400 的字体粗细 |
500 | 中 | 指定 OpenType 规范中值为 500 的字体粗细 |
600 | 半粗 | 指定 OpenType 规范中值为 600 的字体粗细 |
700 | 粗体 | 指定 OpenType 规范中值为 700 的字体粗细 |
800 | 超粗 | 指定 OpenType 规范中值为 800 的字体粗细 |
900 | 黑体 | 指定 OpenType 规范中值为 900 的字体粗细 |
950 | 超黑 | 指定 OpenType 规范中值为 950 的字体粗细 |
提供反馈