组合框模式
选择文本在选定的组合框条目中的显示方式
- BrowseName
- ComboBoxModeEnum
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 普通 | 显示文本,但文本不可编辑 |
1 | 普通文本搜索 | 显示文本,用户可以键入内容以搜索元素 |
2 | 可编辑 | 显示文本,用户可以编辑文本 |
提供反馈
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 普通 | 显示文本,但文本不可编辑 |
1 | 普通文本搜索 | 显示文本,用户可以键入内容以搜索元素 |
2 | 可编辑 | 显示文本,用户可以编辑文本 |