趋势

BrowseName
ReportTrend
SuperType
趋势(Trend)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
Width
Height
LeftMargin
RightMargin
TopMargin
BottomMargin
Enabled
Rotation
Opacity
ButtonStyle
ChartStyle
ToolTipStyle
模型
Model
(继承自 趋势)
查询
Query
(继承自 趋势)
模式
Mode
(继承自 趋势)
刷新时间
RefreshTime
(继承自 趋势)
键可见
LegendVisible
(继承自 趋势)
参考时区
ReferenceTimeZone
(继承自 趋势)
Pens
(继承自 趋势)
笔 X 轴
XAxis
(继承自 趋势)
笔 Y 轴
YAxis
(继承自 趋势)
TimeRanges
(继承自 趋势)
可见
Visible
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal