搜索
FactoryTalk Optix 帮助
趋势笔
趋势图对象的笔,它基于被引用变量的值绘制趋势线
BrowseName
TrendPen
SuperType
变量
(BaseDataVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
颜色
Color
Color
笔线条的颜色
粗细
Thickness
Size
线条的粗细
已启用
Enabled
Boolean
运行时启用/禁用笔线条的显示
标题
Title
LocalizedText
笔标题
阈值
Thresholds
Threshold
阈值
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal