趋势

查看实时读取和/或记录的一个或多个变量值的趋势
BrowseName
Trend
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
模型
Model
对从中获取数据的信息模型或数据库的引用
查询
Query
用于筛选关注数据的标准 SQL 查询。您可以使用它来筛选数据库中的数据,以及筛选从基于节点的模型中获得的数据。对于基于节点的模型,SELECT * FROM Model 部分是必需的,后跟用于指示搜索条件的 WHERE 子句,例如,SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
模式
Mode
刷新时间
RefreshTime
以毫秒为单位的采样间隔
键可见
LegendVisible
显示/隐藏笔的图例
参考时区
ReferenceTimeZone
用于在 X 轴上显示日期和时间的时区。(UTC: 时区标准;区域设置: 生成数据的设备的时区;会话: 会话时区)。要记录以本地时区显示的数据,请启用数据记录器对象的记录本地时间属性
按钮样式
ButtonStyle
按钮的样式
图表样式
ChartStyle
图表的样式
工具提示样式
ToolTipStyle
工具提示的样式
Pens
趋势线。对象的趋势笔集合
笔 X 轴
XAxis
趋势笔的 X 轴,显示测量的时间。通过将随动属性设置为真,可以设置为在运行时自动向前滚动
笔 Y 轴
YAxis
趋势笔的 Y 轴,显示测量的变量的值。使用默认的 Y 轴值或设置属性来定义最小值和最大值。可以设置为在运行时自动缩放,以根据显示的值调整趋势图的大小
TimeRanges
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

刷新
BrowseName
Refresh
刷新所显示的数据
清除时间轨迹
BrowseName
ClearTimeTraces
清除时间范围
BrowseName
ClearTimeRanges
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal