图像

要添加到 PDF 中的通用图像
BrowseName
ReportImage
SuperType
图像(Image)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
Width
Height
LeftMargin
RightMargin
TopMargin
BottomMargin
Enabled
HitTestVisible
ImageLeftMargin
ImageTopMargin
ImageRightMargin
ImageBottomMargin
Rotation
Opacity
动态颜色
DynamicColor
ColorizationMode
MoveTarget
路径
Path
(继承自图像)
填充模式
FillMode
(继承自图像)
闪烁
Blink
(继承自图像)
可见
Visible
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal