趋势

使用
趋势
对象可以显示值随时间的变化方式。显示数据库中的数据,或对这些数据进行实时采样。
趋势示例
a trend graph showing the change in two variables over time

运行时

在运行时与趋势图交互,以了解更多信息。
小贴士: 某些操作要求
交互式
属性值为
True
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal