添加趋势

配置要在趋势对象中显示的数据源。为要在趋势图上绘制的每个数据点添加一支笔。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击包含
    趋势
    对象的节点,然后选择
    新建
    数据控件
    趋势
    。
  2. 在
    属性
    中,在
    模型
    与要从中获取数据的节点或数据库之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    小贴士: 要为数据记录器数据快速配置趋势和趋势笔,请在
    项目视图
    中将数据记录器放在编辑器中的趋势中。也可以将数据记录器放在
    属性
    中的趋势
    模型
    上。
  3. (可选)配置趋势属性:
    • 查询
      。用于筛选数据的 SQL 查询。有关查询的更多信息,请参见SQL 查询。
    • 刷新时间
      。采样时间。
    • 参考时区
      。X 轴上日期和时间所属的时区。
  4. 在
    笔
    下,将
    趋势笔
    #
    与笔数据源相关联。
    数据类型
    数据源
    特定变量的实时值
    指向变量的动态链接。
    由数据记录器采样的实时值
    指向数据记录器的
    最后一个值
    属性的动态链接。
    存储在数据库中的变量的历史值
    数据库中所关注列的名称。
    请勿创建指向数据库中所关注列的动态链接,而是提供列的名称。
  5. (可选)通过右键单击
    趋势笔
    并选择
    YAxis
    来添加 Y 轴。
    小贴士: 如果要用不同的刻度显示同一数据,则向趋势笔中添加更多的 Y 轴很有用。可以通过设置
    最大值
    和
    最小值
    属性来控制刻度。
  6. (可选)配置 X 轴属性:
    • 交互式
      。如果为
      True
      ,则将 X 轴设置为在运行时进行交互式操作。
    • 日期和时间
      。运行时在 X 轴上显示的日期和时间。默认为当前时间。
    • 随动
      。如果为
      True
      ,则在运行时随着时间的推进自动滚动 X 轴。
    • 时间窗口
      。趋势显示的时间间隔(毫秒)。
  7. (可选)配置 Y 轴属性:
    • 自动缩放
      。如果为
      True
      ,则在运行时根据最小值和最大值缩放 Y 轴。
    • 交互式
      。如果为
      True
      ,则将 Y 轴设置为在运行时进行交互式操作。
    • 最小值
      。Y 轴上显示的最小值。
    • 最大值
      。Y 轴上显示的最大值。
  8. (可选)要添加笔,请选择
    笔
    旁边的
    Add
    ,然后重复4。
  9. (可选)将
    趋势
    对象的
    刷新
    方法与事件相关联。
    例如,将
    刷新
    方法与
    按钮
    对象的
    MouseClick 事件
    相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal