搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
使用软件
有关可添加到项目中以支持不同客户端应用程序的不同功能的详细信息。
项目
版本控制
通信驱动程序
OPC UA
图形对象和布局对象
库
管理项目内容
趋势
动态链接
转换器
事件
别名
报警
配方
记录器
数据库
报表
用户和组
翻译
审计签名
部署
非易失性存储
FTP
IoT
会话和区域设置
系统对象
文件签名和验证
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal