添加趋势笔开关

添加用于切换趋势笔可见性的开关或复选框。
先决条件
  1. 添加趋势笔开关
  2. 创建一个布尔变量。请参见创建变量。
  3. 创建一个
    开关
    或
    复选框
    对象。请参见添加图形对象实例。
  4. 选择该
    开关
    对象,并在
    已选中
    和布尔变量之间创建动态链接。请参见创建动态链接。
  5. 选择该
    趋势
    对象,然后在所需的
    趋势笔#
    下面,在
    已启用
    和布尔变量之间创建动态链接。请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal