放大和缩小趋势图

可以缩放趋势图表的 X 轴和 Y 轴以将焦点放在特定数据上。同时或单独放大和缩小趋势图轴。
  • 放大和缩小 X 轴和 Y 轴
  • 使用双指缩放手势。
  • 将鼠标指针放在趋势图表的关注区域并向前或向后滚动。
  • 选择趋势图表,然后选择
    +
    或
    -
    。
  • 仅放大和缩小 X 轴
  • 将鼠标指针放在趋势图表中的任意位置,按住
    Ctrl
    ,然后向上或向下滚动。
  • 仅放大和缩小 Y 轴
  • 将鼠标指针放在趋势图表中的任意位置,按住
    Alt
    ,然后向上或向下滚动。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal