库

库中包含可添加到项目的对象定义。

库类型

类型
说明
模板库
无法编辑或移除的默认对象库。为以下对象提供了模板库:
  • GraphicElements
    对象的插图,可以包含在运行时应用程序显示中,用于提供额外上下文,如发光二极管 (light-emitting diode, LED)、蝶阀、反应釜等。
  • Misc (其他对象)
    用于在运行时应用程序中执行操作的组件,如记录器、报警和转换器。
  • Scripts
    用于在运行时应用程序中执行各种功能的预定义代码,如通知、计数器和数据传输。
  • StyleSheets
    用于定义运行时应用程序页面外观的预定义主题,如浅色主题、深色主题和受材质设计启发的主题。
  • Widgets
    用户可以在运行时应用程序中与之交互的对象,如登录表单、报警网格和颜色选取器。
自定义库
由用户创建的库,其中包含一组对象,这些对象可从模板库创建或针对特定自动化场景进行自定义。

库的存储库

可以将库存储在本地,也可以将库存储在远程 Git 存储库中。
FactoryTalk Optix
项目中提供了库。
库保存在
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
文件夹中。

库更新

库和库对象与最初配置它们时使用的
FactoryTalk Optix
软件版本绑定。当您安装更新版本的
FactoryTalk Optix
时,该软件会更新内置的模板库,使这些库与新软件兼容。
如果项目中包含的自定义库使用的组件在更新版本的
FactoryTalk Optix
中发生了更改,则必须手动更新自定义库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal