配置远程库

将远程库配置为把对象和变量的模板存储在远程 Git 存储库中。
先决条件
获取远程 Git 存储库的 URL,以存储库和用户凭据。
重要提示: 确认在 Git 存储库中存储远程库是安全的。请与存储库管理员联系,了解谁可以访问该存储库。
  1. 配置远程库
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库
    。
  3. 在
    模板库
    中,选择
    Add
    ,然后选择
    新建远程库
    。
  4. 在
    远程位置
    中,输入一个 URL,该 URL 指向用于存储库的 Git 存储库。
  5. (可选)输入库的名称。
新的远程库将出现在
模板库
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal