创建本地库

配置用于存储对象和变量模板的自定义本地库。
小贴士: 要在其他计算机上使用自定义的本地库,请将与该库同名的文件夹从
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
复制到另一台计算机上的相同位置。或者,也可以使用远程库。请参见配置远程库。
  1. 从主工具栏中,选择
    模板库
    。
  2. 在
    模板库
    中,选择
    Add
    ,然后选择
    新建库
    。
  3. (可选)输入库的名称。
新库将出现在
模板库
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal