推送库

将远程库推送到远程 Git 存储库 ,以便将更改提供给远程库的其他用户。
警告: 如果您使用的是自定义
FactoryTalk Optix Studio
或
FactoryTalk Optix Studio
测试版,将库更新推送到远程存储库会导致其他不使用同一
FactoryTalk Optix Studio
版本通道的用户无法拉取库。不确信通道意味着什么?这是否意味着他们从何处安装内部版本?
先决条件
  1. 推送库
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库
    。
  3. 选择
    推送
    。
  4. 如果出现提示,请输入远程存储库 URL 和用户凭据。
    小贴士: 可以在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中管理远程存储库 URL 和用户凭据。有关更多信息,请参见配置版本控制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal