系统对象

系统
对象通过网络和 IP 设置提供系统的网络配置。添加
系统
对象以访问运行时网络接口的日期、时间和 IP 地址等系统设置,或者重新启动系统。
将
系统
对象添加到项目后,会自动显示
日期和时间
、
设备
、
显示
和
应用程序
属性类别。使用动态链接浏览器将这些属性与变量绑定。
在运行时,会自动向
系统
对象属性中添加网络接口属性,并显示当前的设置。例如,如果为系统具有的 LAN 网络接口配置了两个额外的 IP 地址,则在运行时,
系统
对象属性将包含
网络接口
类别,以及额外的 LAN 网络 IP 地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal