FTP

FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)用于在 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol, 传输控制协议/Internet 协议)网络(如 Internet)中的计算机之间进行文件通讯和传输。
要建立 FTP 连接,需要在网络上建立能够通讯的双方 -- FTP 服务器配置和FTP 客户端配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal