开发用于关闭和关机的按钮

创建用于关闭
FactoryTalk Optix 应用程序
和关闭主机系统的按钮。
重要提示:
按下
关闭系统
将
立即关闭运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的主机操作系统
。
例如,如果在仿真器目标上运行
FactoryTalk Optix 应用程序
,按下
关闭系统
将立即关闭 Windows 系统。
应用程序示例
小贴士:
下载示例项目:
CloseApplicationShutDownSystem.zip
先决条件
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal