创建用于关闭主机系统的按钮

添加用于关闭在其上运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的主机操作系统的按钮。
重要提示:
按下
关闭系统
将
立即关闭运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的主机操作系统
。
例如,如果在仿真器目标上运行
FactoryTalk Optix 应用程序
,按下
关闭系统
将立即关闭 Windows 系统。
  1. 在
    项目视图
    窗格中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
    。
  2. 将光标悬停在按钮上,选择
    Edit
    并输入
    ShutDownSystemButton
    。
  3. 在
    属性
    中,将
    文本
    设置为
    SHUT DOWN HOST SYSTEM
    。
  4. 在
    事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    ProjectName
    NetLogic
    ShutDownSystemNetLogic
    SystemShutDown
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal