创建用于关闭应用程序的按钮

创建用于关闭
FactoryTalk Optix 应用程序
应用程序的按钮。
  1. 在
    项目视图
    窗格中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
    。
  2. 将光标悬停在按钮上,选择
    Edit
    并输入
    CloseApplicationButton
    。
  3. 在
    属性
    中,将
    文本
    设置为
    Close application
    。
  4. 在
    事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    命令
    核心命令
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal