开发本地化的事件记录器

创建以当前登录用户的语言显示界面的事件记录器。
应用程序示例 - 英语
应用程序示例 - 意大利语
提醒事项:
下载示例项目:
LocalizedEventLogger.zip
先决条件
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal