创建“刷新”按钮

创建用于刷新数据网格中数据的按钮。
小贴士: 可以从
模板库
中添加包括刷新按钮的
报警事件记录器
,而无需从头开始创建此小组件。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
  2. 属性
    中,将
    文本
    设置为
    Refresh Data
  3. 事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    数据网格1
    刷新
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal