创建线性仪表

创建用于查看和控制当前温度的仪表。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    线性仪表
  2. 配置仪表:
    1. 属性
      中,在
      ProjectName
      模型
      Temperature
      之间创建动态链接。
    2. 选择
      警示区
      旁边的
      Add
    3. 警示区1
      下面,在
      ProjectName
      报警
      单一物位报警1
      上限
      之间创建动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 警示区1
      下面,在
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      线性仪表1
      最大值
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    5. 警示区1
      下面,将
      颜色
      设置为
      #fe1414
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal