Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器的用户编程套接字统计信息

用户编程的套接字协议监控
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器的套接字统计信息。在
FactoryTalk Design Workbench
中,使用控制器程序中的套接字指令创建和打开使用传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 和用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP) 的通信的套接字。
套接字指令块包括:
从“
协议
”列表中选择“
用户编程的套接字
”时,下表中的参数可用。
实时监控以太网通信统计信息
参数
描述
Total available
显示支持的套接字实例的最大数量。
Created
显示已创建的套接字实例的数量。
有关更多信息,请参见 SOCKET_CREATE 指令。
TCP connections
显示 TCP 实例数量。
Clients
显示作为 TCP 客户端打开的套接字实例的数量。
Servers
显示作为 TCP 服务器打开的套接字实例的数量。
Non-configured
显示尚未配置的套接字实例的数量。
UDP datagrams
显示作为 UDP 打开的套接字实例的数量。
数据包
TCP success - Read
显示读取的 TCP 数据包的数量。
TCP success - Write
显示写入的 TCP 数据包的数量。
TCP failure - Read
显示未读取的 TCP 数据包的数量。
有关更多信息,请参见 SOCKET_READ 指令块。
TCP failure - Write
显示未写入的 TCP 数据包的数量。
有关更多信息,请参见 SOCKET_WRITE 指令块。
UDP success - Read
显示读取的 UDP 数据包的数量。
UDP success - Write
显示写入的 UDP 数据包的数量。
UDP failure - Read
显示未读取的 UDP 数据包的数量。
有关更多信息,请参见 SOCKET_READ 指令块。
UDP failure - Write
显示未发送的 UDP 数据包的数量。
有关更多信息,请参见 SOCKET_WRITE 指令块。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal