SOCKET_DELETE
SOCKET_DELETE 指令可删除创建的套接字实例。对于传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 连接,SOCKET_DELETE 还会在删除实例之前关闭(被动关闭)连接。输出与程序扫描同步更新。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。SOCKET_DELETE

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Execute | 输入 | BOOL | 启用指令块。
|
Instance | 输入 | UDINT | 复制从 SOCKET_CREATE 或 SOCKET_ACCEPT 指令返回的套接字句柄以删除相应套接字。
|
Done | 输出 | BOOL | 指示操作完成的时间。
输出与程序扫描同步更新。 |
Busy | 输出 | BOOL |
输出与程序扫描同步更新。 |
Error | 输出 | BOOL | 指示发生了错误。
输出与程序扫描同步更新。 |
SOCKET_DELETE 示例
SOCKET_DELETE 功能块图示例

SOCKET_DELETE 梯形图示例

SOCKET_DELETE 结构化文本示例

结果

提供反馈