SOCKET_CREATE

创建套接字实例并返回实例编号,以在任何后续套接字操作中用作输入。
操作详细信息︰
  • 套接字指令 支持与远程设备进行全双工通信。
  • 用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP) 连接最多可支持八个已排队的 UDP 数据报数据包。队列包含最近的数据包。
  • 版本 9 或更高版本的
    Micro820
    L20E 控制器最多可支持八个套接字实例。套接字实例支持 UDP 和 TCP 套接字:
    • 使用所有八个实例建立客户端传输控制协议 (TCP) 连接。
    • 使用所有八个实例侦听传入 TCP 连接,然后从其他设备接受八个连接。
    • 同时执行 TCP 客户端和服务器操作。
    • 同时执行 TCP 和 UDP 操作。
  • 要接受到同一个端口的传入 TCP 连接,请创建套接字实例。
  • TCP 连接丢失:
    • 用户应用程序应检测 TCP 连接是否丢失并处理此事件。根据用户应用程序,考虑使控制器发生故障的选项。
      • 使控制器发生故障。
      • 尝试重新建立连接。
  • 要重新建立与其他设备的通信:
    • 删除断开的连接的套接字实例。
    • 如果连接为 TCP 客户端,则使用 SOCKET_CREATE 创建套接字实例,并向目标设备执行 SOCKET_OPEN。
    • 如果连接为 TCP 服务器,则使用 SOCKET_CREATE 创建套接字实例,并执行 SOCKET_ACCEPT 以等待来自远程设备的另一个连接。
  • TCP 连接的应用程序消息:
    • TCP 连接是两个应用程序之间的字节流。应用程序协议确定消息格式。
    • 消息可具有固定大小或可变大小。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
SOCKET_CREATE
SOCKET_CREATE
SOCKET_CREATE 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Execute
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 检测到上升沿,启动指令块,前提是上一个操作已完成。
  • FALSE:未检测到上升沿。
Type
输入
USINT
指定套接字类型:
  • 传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP)
  • 用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP)
SockAddr
输入
SOCKADDR_CFG
指定套接字的地址配置。
EtherNet/IP 模块选择本地端口号,将 SockAddr 设置为 0。
指定应用程序进行侦听和接收的本地端口号,或者:
  • 所有数组元素均须为零。
  • 对于 TCP 客户端操作,指定 0(除非您希望使用特定本地端口号)。
  • 对于 TCP 服务器通信,指定用于接受传入连接请求的端口号。
  • 对于 UDP,指定在特定端口上接收数据报的本地端口号。
本地端口范围:从 1 到 65535。
如果指定的本地端口号已被
Micro820
L20E 或
Micro850
L50E 控制器使用,将出现错误。
控制器使用以下端口号:
TCP 端口:
  • 以太网/IP:44818
  • ModbusTCP:502
  • DHCP 服务器:67
  • DHCP 客户端:68
UDP 端口:
  • 以太网/IP:2222
  • DHCP 服务器:67
  • DHCP 客户端:68
Timeout
输入
UDINT
指定套接字不活动的超时。
如果套接字实例未在指定的闲置状态超时内接收到任何请求,则会删除该套接字实例。
如果已在删除套接字实例后发送请求,则会返回“套接字实例不受支持”错误。
当超时值小于最小值时,指令块会返回错误。
设置“超时”,使其长于套接字操作之间的最长间隔。如果闲置状态超时太短,套接字实例可能会超时。超时范围:1,000-86,400,000 毫秒。
将“超时”设置为 0 以使用默认值 300,000(5 分钟)。
Done
输出
BOOL
指示操作完成的时间。
  • TRUE: 操作已成功完成。
  • FALSE:操作正在进行或遇到错误条件。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 操作未完成。
  • FALSE:操作已完成。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
Status
输出
SOCK_STATUS
使用 SOCK_STATUS 数据类型定义状态,包含 ErrorID、SubErrorID 和 StatusBits 信息。
Instance
输出
UDINT
包含套接字句柄。
将实例参数用于后续套接字指令。

SOCKET_CREATE 示例

SOCKET_CREATE 功能块图示例
SOCKET_CREATE 功能块图示例
SOCKET_CREATE 梯形图示例
SOCKET_CREATE 梯形图示例
SOCKET_CREATE 结构化文本示例
SOCKET_CREATE 结构化文本示例
结果 - TCP 客户端
结果 - TCP 客户端
结果 - TCP 服务器
结果 - TCP 服务器
结果 - UDP
结果 - UDP
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal